La funzione Contaore consente di contare le ore di lavoro di un macchinario e inviare una segnalazione eccitando l’uscita al raggiungimento di una soglia, per
esempio per segnalare una richiesta di manutenzione. Il contaore (espresso in ore) viene aggiornato e salvato nella memoria del TMM1 NFC ogni 10 minuti
e rispetto a tutte le altre funzioni rimane memorizzato anche quando il temporizzatore viene disalimentato. Per abilitare la funzione Contaore è necessario
impostare:
– Nel menu M01-GENERALE la funzione Contaore, impostando P01.01=N
– Nel menu M04-CONTAORE la soglia da raggiungere in P04.01, espressa in ore.
Esempio. Abilitare la funzione contaore in modo da inviare una segnalazione dopo 200 ore di lavoro.
Impostazioni su TMM1 NFC via App LOVATO NFC:
Quando il valore corrente del contaore (P04.02) raggiunge il valore di preset impostato (P04.01), il TMM1 NFC eccita il contatto di uscita, che rimane eccitato fino al reset manuale del contaore tramite la chiusura dell’ingresso di comando (S). Dalla App Lovato NFC è inoltre possibile:
– monitorare il valore corrente del contaore (P04.02)
– modificare manualmente il valore corrente del contaore (P04.02), in modo da anticipare in caso di necessità la segnalazione, senza dover attendere le ore rimanenti per raggiungere il preset.
__________________________________________________
Altre informazioni su questo argomento
Consulta la pagina del sito dedicata ai temporizzatori.
Guarda i video tutorial:
|
|
|
|